请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8307 工具与软件:
我有一个在-10°C 或更高温度下运转良好的设计。 不过、我在 -15°C 下对多个样本测试始终失败。
电机根本不会启动、电机驱动器会发生故障。 我可以升高温度并重启电源、电机驱动器将再次运行。
TI 能否对随附的原理图进行评估、以了解在低温下存在的任何风险。 这是您以前遇到过的问题吗?
测试过程中、电源为13.5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个在-10°C 或更高温度下运转良好的设计。 不过、我在 -15°C 下对多个样本测试始终失败。
电机根本不会启动、电机驱动器会发生故障。 我可以升高温度并重启电源、电机驱动器将再次运行。
TI 能否对随附的原理图进行评估、以了解在低温下存在的任何风险。 这是您以前遇到过的问题吗?
测试过程中、电源为13.5V。