This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:DRV8350FH 和 UCC3626

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R, UCC3626, DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439388/drv8350f-drv8350fh-and-ucc3626

器件型号:DRV8350F
主题中讨论的其他器件:UCC3626DRV8350、DRV8350R

工具与软件:

我们的电机控制器设计在4四通道模式中使用 UCC3626。 为了给外部 N-FET 供电、我们计划使用 DRV8350。

1: 使用 UCC3626with 8350时是否存在任何已知问题或问题、或者使用8350芯片时是否存在已知问题

2:3626在从0%至100%的160KHz PWM 频率下工作。 DRV8350是否可以毫无问题地提供这种支持(如果您不推荐该功能的话)

3:我们计划使用的 DRV8350FH 是否内置了电流限制函数?

4:是否有评估板、其中仅设计了8350个芯片和外部功率 FET、我们可以在其中将 UCC3626控制器连接到 EVM 模块?

5:当我们将异步霍尔信号与 UCC3626内部生成的 PWM 频率结合使用时、霍尔变化状态时的输出脉冲会导致非常窄的正脉冲或负脉冲。 这些是否会导致8350芯片出现问题?

6:我们的应用 使用48 VDC、最大控制电流小于2安培。 当电机被锁定时、锁定转子中的峰值电流为5安培。 电机电感为3.6mH。 我们需要160Kz 的 PWM 以最大程度地减少48伏的电流纹波

7:如果您有一个示例原理图来说明如何使用8350FH、我会很感兴趣。 这可能有助于我们将此 IC 集成到我们的设计中。  

8:在6x PWM 表1中、SHx 高阻态模式的功能是什么?

9:在4象限模式(3626模式)下、与驱动8350的 UCC3626控制器一起使用时、您建议使用什么表格和模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    感谢您联系我们。  

    请允许我在本周研究这些问题以及我目前尚不熟悉的 UCC3626、以便更好地提供建议。   

    我会在本周结束前提供答案或任何其他问题。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    Unknown 说:
    3626工作在从0%至100%的160KHz PWM 频率下。 DRV8350是否可以在不推荐的情况下无任何问题地提供支持

    DRV8350可以支持多个至200kHz 的 PWM、但在以这些较高的 PWM 进行开关时、应考虑功率损耗/效率。

    我们计划使用的 DRV8350FH 是否内置了电流限制函数?

    DRV8350H 不使用电流限制功能、只有 DRV8350R 的降压稳压器具有电流限制功能。   

    但是、 该器件通过使用 VGS 和 VDS 监视器提供多种过流保护设置。

    有没有一款设计仅8350芯片及外部功率 FET 的评估板?我们可以在该板上将 UCC3626控制器连接到 EVM 模块?

    很遗憾、我们仅提供 DRV8350EVM 对 DRV8350进行板载评估: https://www.ti.com/tool/DRV8350H-EVM

    [报价 userid="615037" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439388/drv8350f-drv8350fh-and-ucc3626 "]当我们使用具有 UCC3626内部生成的 PWM 频率的异步霍尔信号时、霍尔变化状态时的输出脉冲可导致非常窄的正脉冲或负脉冲。 这些问题是否会导致8350芯片出现问题?[/QUOT]

    如果这些脉冲的电压幅度较高或时序太长、您可能会面临意外发送高/低输入的风险。  如果这些脉冲的风险很大、那么如果我正确理解了问题、那么您可能会在这些通道上引入弱下拉、从而减少意外开启输入的可能性。  

    [报价 userid="615037" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439388/drv8350f-drv8350fh-and-ucc3626 "]:如果您有一个演示如何使用8350FH 的示例原理图、我会很感兴趣。 这可能有助于我们将此 IC 集成到我们的设计中。  [报价]

    请在此处查找相关的 DRV8350H EVM 原理图作为有用的入门指南:e2e.ti.com/.../MD015A_2800_002_29005F00_Sch.PDFIf如果您要申请对原理图进行审阅、设计完成后、 请随时在我们的论坛中发布申请!  

    [报价 userid="615037" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439388/drv8350f-drv8350fh-and-ucc3626 "]8:在6x PWM 表1中、SHx HiZ 模式的功能是什么?[/QUOT]

    此处高阻态的功能是在制动时或在某些其他可能的状态下允许电流循环流过体二极管。 在某些情况下、这可以有效地用作再生制动。

    Unknown 说:
    使用 UCC3626控制器在四象限模式(3626模式)下驱动8350时、建议使用哪一个表格和模式?

    我相信6xPWM 模式能够为您的  系统提供最大的控制力、允许对每个 FET 进行适当控制、以实现正向操作和 制动、反向操作和制动以及所有高侧或全低侧制动等选项的系统目标。  

    我希望这些信息对您有所帮助、如果有任何其他问题、请进一步联系我们。   

    此致、

    -约书亚