主题中讨论的其他器件:CSD18512Q5B
工具与软件:
团队成员、您好!
我们利用电机驱动器(DRV8705S)的 CSA 输出模拟电压信息、使用 MCU (STM32) ADC 将其转换为数字、并确定电流是否超过设置的阈值。
目前、我们已使用内部 ADC 在 MCU 固件中配置了15A 电流阈值。 当电机超过此阈值时、我们会观察到过流触发;但是、在此事件期间、电机电流会在驱动器关闭之前达到49A 的峰值。 下面是电机的过流波形。
另外、目前在固件中、我们已将 VDS 阈值设置为0.12V、但当我们尝试将 VDS 阈值降低至0.10V 时、电机会卡住。
是否有其他方法可以降低该峰值电流? 我们希望驱动器的关断电流低于20A、因为我们的电机的额定电流为15A。