This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315EVM:铜箔的厚度

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443933/mct8315evm-thickness-of-copper-foil

器件型号:MCT8315EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在利用其电机评估 MCT8315EVM。 由于他们想参考其 PCB 布局、因此他们想了解 MCT8315EVM 的 PCB 信息。

您能告诉我  MCT8315EVM 的以下内容吗?

 -层数
 -层配置(铜厚度)
 -电镀厚度(表面处理)

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi:

    MCT8315EVM 页面上提供了请求的详细信息。 请滚动到以下部分、以查找 EVM 的设计文件。

    下载文件后、可以在布局文件的下表中找到层/堆叠信息。

    谢谢。此致、

    Sachin S.