This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:独立 MOSFET 模式下的无源 OLD

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433719/drv8343-q1-passive-old-in-independent-mosfet-mode

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户不需要内部死区时间、因此他们计划使用独立的 MOSFET 模式来驱动6个 MOSFET。

在此模式下、他们发现无源 OLD 不起作用、我们是否需要对此进行额外配置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:  

    客户确定 OLP 不工作的原因是什么?

    客户是否按照数据表中包含的步骤执行 OLP 诊断?

     EN_SHT_TST 位是否设置为高电平?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    他们表示可以在6 PWM 模式下实现此目的、这些步骤保持不变。

    他们已拔下电缆、并查看 OLP 是否正常工作。 您可以使用独立模式在实验室中重现此问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    您是说 OLP 在其他模式下工作而不是在独立模式下工作吗? 客户是否有可以测试的 EVM?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    他们没有 EVM、但他们有使用8343的实际电路板、旧版仅在独立模式下无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    开路负载检测应在独立模式下工作、但在某些情况下会失效。

    高侧或低侧驱动器不支持开路负载检测(见下文)。  

    使用 HS+LS 驱动器(见下文)时、开路负载应该适用于螺线管配置、因为螺线管两侧都有一个有源上拉和下拉源。  

    OLA 和 OLP 是否不工作、或者只是其中一个不工作?

    是否启用了短路检测?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我们只是使用8343驱动简单的 BLDC、我们不使用 OLA。 您能否在 EVM 中重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    您能否确认 是否启用了短路检测? 我可能需要一些时间才能进入 EVM 的实验室并自行测试、我会在下周早些时候发布更新信息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    您是指离线短路诊断吗? 如果在启用 OLP 的同时启用它、则会出现一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    仅当禁用离线短路诊断并且存在短路时才会出现问题、则 OLP 将不起作用。

    离线短路诊断和 OLP 使用相同的显示器、但以离线短路为先例。 但是、如果禁用了离线短路且存在短路、则在 OLP 碰巧同时存在时、不会报告 OLP。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    但我认为该逻辑同时适用于6PWM 和独立 MOS 模式。 现在只有独立的 MOS 才会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我联系了一些团队伙伴、寻求有关这方面的帮助。 我找到一个可以测试的 EVM、但它看起来没有配置为独立模式、因此我必须发送它进行焊接。 我会尽快更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我收到了团队的最新消息。 似乎客户可以在6xPWM 模式下测试 OLP、然后切换到独立模式。  

    此致、

    Yara