This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:不使用时的 DRVOFF 引脚配置

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444671/drv8329-q1-drvoff-pin-configuration-if-not-use

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我想与您确认一下是否客户不使用 DRVOFF 引脚。 可以让 DRVOFF 引脚悬空吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    没关系。  有一个数据表中指定的内部下拉电阻器。  悬空时、器件将正常工作。

    此致、

    Ryan