This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:可能的最大切换频率

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445579/drv3255-q1-maximum-possible-swithcing-frequency

器件型号:DRV3255-Q1

工具与软件:

大家好、

对于我的应用、我需要使用8个 MOSFET 驱动半桥。 在每侧、四个 MOSFET 并联、每个 MOSFET 的总栅极电荷为8nC。 我是否有可能以120kHz 的恒定频率驱动 MOSFET。 是否可以将此 IC 用于此应用? 此应用可以达到的最大频率是多少? 栅极驱动器 IC 可以提供的最大稳定驱动电流是多少? 有关这方面的任何信息都将有所帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您发送编修! 它的用途是什么? 汽车非安全? 工业类? 汽车安全? DRV3255-Q1面向 ASILD 汽车安全应用-我们的其他非 ASIL 器件可能更适合您的应用。

    此致、

    Anthony Lodi