This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:使用四个半桥驱动三个电机

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1443636/drv8262-q1-driving-three-motors-with-four-halfbridges

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8262、DRV8962-Q1

工具与软件:

您好!

 DRV8262是否能够使用四个半桥配置驱动三个 BDC 电机?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后回复给您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    非常感谢。  

    我发现、我们有用于此用途的另一个版本器件、即 DRV8962-Q1

    此致、

    Markus