This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:有关 DRV3901-Q1功能的问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1446059/drv3901-q1-questions-about-functions-of-the-drv3901-q1

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

你好

我对 DRV3901-Q1的功能有疑问。

当 DRV3901处于部署就绪状态时、如果 OUTH 和 OUTL 之间的电阻自行下降、是否存在激活 nFault PIN 的功能?

目前、我通过从 MCU 发出诊断命令来检查 DRV 的状态。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    在 DRV3901-Q1中、需要从 MCU 发出关断状态诊断命令。 该器件可以根据关断状态诊断失败来拉取 nFAULT 引脚。 DRV3901-Q1无法选择在没有 MCU 命令的情况下运行诊断。

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    祝你度过美好的一天!