This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:步进电机规格和家用能源

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445384/drv8434-stepper-motor-specifications-and-home-run

器件型号:DRV8434

工具与软件:

您好、专家!
我想问您一个步进电机规格。
客户给出的步进电机规格并不表示电机的额定电流。
仅提供额定电压:12.8V (范围为9V 至16V)。
线圈电阻:8R
否 相位数:2PHASES
步进角:15/步进
我怎样才能知道该电机的电流?
这是一个两相4线电机、我是否需要 X2电流?
2.如何在没有传感器的情况下使步进电机返回初始位置?

译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我们可以做的最接近的是使用额定电压和线圈电阻。 在本例中、12.8V / 8 Ω = 1.6A。但这不是一种保证方法。 供应商必须确认此规格。

    [报价 userid="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445384/drv8434-stepper-motor-specifications-and-home-run "]这是一款两相4线电机、我是否需要 X2电流?

    否 根据线圈引用步进电机的电流规格。

    Unknown 说:
    2. 在没有传感器的情况下步进电机如何返回初始位置?[/QUOT]

    步进驱动器(例如具有失速检测功能以检测移动终点位置的 DRV8434S)可以根据此移动终点位置将步进电机移动到初始位置、这与3D 打印机或常规打印机和复印机中使用的微型开关类似。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 IC 规范、将 DRV8434的驱动电流设置为 VREF、但发现电机的温度非常高。 为什么会这样呢?

    如果没有传感器、MCU 如何知道电机的当前位置和行进距离?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    1.根据 IC 规范将 DRV8434的驱动电流设置为 VREF、但发现电动机的温度非常高。 为什么?

    如果电机温度非常高、则意味着基于 VREF 的电流设置对于电机来说过高。 请参阅此 E2E 帖子以及我对类似问题的回复 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445796/drv8434aevm-technical-questions/5544478#5544478。

    [报价 userid="607795" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445384/drv8434-stepper-motor-specifications-and-home-run/5544403 #5544403"]2.如果没有传感器、MCU 怎样才能知道电机的当前位置和行进距离?

    MCU 应使用失速检测功能在应用中检测电机系统的移动终点位置。 使用此作为参考点、MCU 应跟踪发出的步进脉冲数、从而跟踪位置。 步进电机是开环电机、但通过这种方法广泛用于位置控制。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel