This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434步进电机无传感器检测

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8434A, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445501/drv8434-drv8434-stepping-motor-sensorless-detection

器件型号:DRV8434

工具与软件:

我想问一个有关步进电机的无传感器问题。
在我的项目中、我使用 DRV8434来驱动步进电机。
在数据表中、我们提到此 IC 使用无传感器来检测失速、当发生失速时、使用哪个引脚来让 MCU 知道发生了失速?
DRV8434使用无传感器进行电机位置检测、DRV8434是否使用该引脚将电机位置信号发送回 MCU、或者检测到的电机位置是否仅对 DRV8434已知? 如果只有 DRV8434知道电机位置、MCU 如何知道步进电机是否已达到参考位置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    感谢您在论坛中发帖。  

    Unknown 说:
    1. 数据表中提到该 IC 使用无传感器来检测失速、当发生失速时、使用哪个引脚来告知 MCU 发生失速?[/QUOT]

    该器件的 DRV8434A 和 DRV8434S 型号具有失速检测功能。 本应用手册介绍了其工作原理 https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf。检测到失速时、会在 nFAULT 引脚上报告(LOW = STALL)。 在 SPI 型号中、DRV8434S 还会在 SPI STATUS 寄存器位字段中报告。  

    Unknown 说:
    2.DRV8434使用无传感器进行电机位置检测、DRV8434是否使用该引脚将电机位置信号发送回 MCU?或者检测到的电机位置是否仅对 DRV8434已知? 如果只有 DRV8434知道电机位置、MCU 如何知道步进电机是否已达到参考位置?

    它不向 MCU 发送电机位置信息。 与在3D 打印机中使用微型开关类似、MCU 应跟踪结束位置(检测到失速)。 步进驱动器没有任何功能来了解基准位置或跳过的步进等 MCU 需要根据应用中的失速(移动终点位置)来处理所有这些问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel