This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:VCP 引脚采用并联1uf+220nf 电容器的形式、是否存在潜在风险

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445040/drv8873-q1-the-vcp-pin-adopts-the-form-of-1uf-220nf-capacitor-in-parallel-is-there-potential-risk

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

大家好、我看到 pdf 建议 VCP 管脚加1uf 电容、但在调试过程中发现 RE 干扰太大、因此 VCP 管脚采用1uf+220nf 电容并联形式、芯片能正常工作、干扰也小、我想知道这是否可行? 是否存在潜在风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    感谢您的提问。

    设备专家将会检查问题并回复您。

    Thaks,

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bao、

    虽然我们预计 在使用 VCP 电容配置的情况下器件功能不会发生任何更改。 如果未遵循数据表建议值、我们无法保证器件能够在数据表中所述的情况下正常工作。

    此致、

    约书亚