请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329 主题中讨论的其他器件: DRV8301.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您有 DRV8329的 MATLAB 代码或块吗?
或者、您是否有任何可参考 DRV8329块或代码的 MathWorks 网站链接?
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Chase:
感谢您在我们的论坛上进行联系!
我认为我们没有 DRV8329的具体示例、但是请查看使用 DRV8301和 F280027 C2000 Launchpad 进行 FOC 换向的简介示例: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45124-motor-control-with-ti-launchpad
希望这些信息对您快速入门有所帮助!
此致、
-约书亚