This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343H-Q1EVM:缓冲器电路设计

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1446930/drv8343h-q1evm-snubber-circuit-design

器件型号:DRV8343H-Q1EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我将开发12V 的有刷电机驱动器、电流为10A、持续500ms

对于 MOSFET 的缓冲器设计、我几乎没有任何疑问。

请找到以下 H 桥的原理图

请帮助设计缓冲器电路、即 C304、R304、C305、R305、