This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:《MCF8316A 调优指南》中的[SPD_CTRL_MODE]寄存器是什么

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447151/mcf8316aevm-what-is-the-spd_ctrl_mode-register-in-mcf8316a-tuning-guide

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

工具与软件:

在 MCF8316A 调优指南的第8页上、[SPD_CTRL_MODE]寄存器不在 MCF8316A_GUI 中。

GUI 中的[SPEED_MODE]似乎含义相同。

为什么编写方式不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoon

    感谢您展示其中的差异。

    是的、您的理解是正确的、两者是相同的 SPEED_MODE 或速度控制模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.