This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:针对 nSLEEP 的 tTURNOFF

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1430678/drv8215-tturnoff-for-nsleep

器件型号:DRV8215

工具与软件:

团队、

DRV8215数据表第33页提到的内容:

7.4.2低功耗睡眠模式当 nSLEEP 引脚处于低电平的时间达到 tTURNOFF 时、DRV8215将进入低功耗睡眠模式。 在睡眠模式下、输出保持高阻态、器件从电源引脚(IVMQ 或 IVCCQ)消耗的电流最小。 在 nSLEEP 设置为高电平的时间超过 tWAKE 的持续时间后、器件将完全正常运行。

很遗憾、数据表未指定 tTURNOFF... 客户需要知道最小 tTURNOFF 时间才能使用此功能。

您能提供这一规格吗?

BR、Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在几天后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您指出这一点。 数据表中缺少该参数。 我曾要求研发团队采集这方面的数据、但需要三周时间。 请允许我回复您。 您能否告诉我这是哪个客户(电子邮件也可以)?

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    到目前为止、三周已经过去了、研发团队是否使用了此参数?

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    感谢您的 跟进。 研发团队目前还在研发这方面。 不过、我确实有初步结果-通过仿真、我们发现平均值是 0.03ms 该值在所有温度下都是一致的。

    如果这还不够、让我在另一周内再向您提供最新情况。 最后、我计划在下一个数据表修订版中添加此参数。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    了解这一点很好、但我宁愿再等一周、以便获得整合的测量数据、以便将其添加到数据表中。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    我懂了。 您是否知道  此参数为什么需要如此高的精度? 通常小于100us 就足够了、仿真结果显示、偏差为10us 时大约为30us。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    您的研发团队是否能够通过表征或测试合并 tTURNOFF = 30us +/- 10us 的仿真结果?

    又过了一周...

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我们仍在努力、将不断向您更新最新信息。 有没有机会了解为什么需要高精度? 通常小于100us 足以满足我们大多数器件的要求、并且是遵循的标准。  

    此致、  
    Karan