This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:PWM 输入互锁保护

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442082/drv7308-pwm-input-interlock-protection

器件型号:DRV7308

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

该产品是否具有 PWM 输入互锁保护?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:  

    您能解释一下输入互锁是什么意思吗? 您是指防止高 PWM 和低 PWM 同时处于活动状态的保护吗?  

    如果是、DRV7308具有自适应死区时间插入功能、以确保 MOSFET 桥臂不会同时处于活动状态以防止击穿情况、并且无论击穿情况如何、过流监视器都会关闭。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joshua San

    很抱歉我的回复延迟了。

    感谢您的回答。

    您的猜测是正确的。

    我理解得很好。

    谢谢!

    Higa