工具与软件:
您好!
我正在使用 DRV8323 (SPI 型号)、但我遇到了下面所示的情况。
6xPWM 模式、VM=24V、MOSFET=SiSS22LDN、TDRIVE=500ns、死区时间=400ns、 260mA、520mA、Rshunt=10m Ω、电机未连接。
通道:
- V_shunt
- V_GHC
- V_GLC
- V_CP
V_GHC 从 V_CP 正确地变为 VM、然后在 V_GLC 开始上升时突然降至0V。 据我所知、这种行为不正确(V_GHC 应始终介于 VM 和 V_CP 之间)。 我缺少什么吗? 我没有报告任何故障。
此外还有一些击穿、如 V_shunt 所示。
我需要对这一点做一些澄清、因为时间安排也不是我所期望的(例如、查看图27)。 TDRIVE 状态机从数据表中、V_GLC 应在 V_GHC 开始下降后开始上升500+400ns。
谢谢!
此致
Davide