This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:BLDC 电机运行期间的噪声/声音

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1446662/drv8305-noise-sound-during-operation-of-bldc-motor

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、、、 TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我们将 TMS320F28379D 和 DRV8305用于带绝对编码器的 BLDC 电机控制。 我们在 LaunchXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 上实现了基于 FOC 的电机控制。 我们实施了控制环路、速度环路和位置环路。 虽然使用上述评估模块在位置环路中工作、但一切似乎都正常工作。   根据参考设计、我们制作了自己的带有 TMS320F28379D 和 DRV8305的载板、在移植评估模块部署的相同代码时、我们观察到、在位置模式下运行时、电机达到稳定状态时会出现持续声音。 这么做的原因可能是什么、在哪种情况下、相同的代码在评估模块中可以正常工作、但在我们的定制载板上无法正常工作? 我们应该如何解决这个问题?

根据论坛中的建议(在论坛中可以听到电机的振铃声音)、我们已检查 SHA、其中没有看到任何振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    感谢您的提问。  

    发生这种行为的原因可能是外部元件及其放置方式、因为电荷泵电容器的次优放置/值可能会降低驱动器高效驱动电机的能力、从而导致输出波形和电机行为存在差异。  

    我们能否进行检查以确保使用正确的电荷泵电容器并将其放置在尽可能靠近同一层 IC 的位置?

    有关进一步的设计优化注意事项、另请参阅以下电机驱动器布局指南应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    此致、

    -约书亚