工具与软件:
团队成员、您好!
我希望你做得好。 我们的一位客户购买了120块 DRV2605LDGSR、需要相关支持。 客户陈述如下:
-------
我们在电路板 BGEZ16R03000 (注:完整模块的指定)上使用了 TI 芯片 DRV2605LDGS (项目 N15)。 根据数据表、这应在地址0x5A 处报告。 但是、在某些电路板上、它在地址0x5B 处报告。 不过、芯片在此运行良好(基本测试通过使用 I2C 工具进行位操作)。 但是、Linux 驱动程序默认不支持此地址。 因此请求的原因。 下面是一些缩小原因的信息
错误:工作芯片和无法正常工作的芯片标记相同:32 TI 05L。 TI (芯片制造商)的问题:对于芯片报告地址错误的原因、是否有相关的技术解释? 是否为特定客户生产了一批地址不同的芯片? 下面的信息是针对技术误差的分析:芯片供电3.3V、I2C 电平也是3.3V 设置的频率为400kHz、较低的频率显示相同的误差模式。 图"i2cdetect_0x5a_0x5b.png"显示了总线扫描的 I2C 信号特性。 文件"i2cdump.txt"显示正在工作的芯片在地址0x5b 处的存储器内容。图"i2cdump_analog_digital-png"显示了 I2C 信号的信号曲线示例(模拟采样)。
---------------
请提供建议。 谢谢你。
此致、
Usman Niazi
289788.