This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:故障复位

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445985/drv8353-fault-reset

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好!


如何将 DRV8353上的 nFAULT 置位?

数据表在8.4.1.3故障复位(CLR_FLT 或 ENABLE 复位脉冲)中说明了如何对其进行复位。

是否有任何其他复位方法?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    复位故障状态的唯一两种方法是参考的章节: 8.4.1.3故障复位(CLR_FLT 或 ENABLE 复位脉冲)

    您是否需要采用其他方法来重置故障?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、


    我之所以要问这个问题、是因为在输入 PWM 信号时有一段时间可以清除故障。
    PWM 输入是否会清除故障?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    我认为数据表中列出的两种方法是清除故障的唯一方法、输入引脚上的 PWM 信号不会清除故障。

    此致、

    Yara