This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:请联系电机驱动器替代产品

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447406/drv8601-contact-motor-driver-replacement

器件型号:DRV8601
主题中讨论的其他器件:DRV8846

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在应用程序(CCTV)中使用连接的 IX471AQ (Intrixchip)。

e2e.ti.com/.../IX471AQ_5F00_DATASHEET_5F00_V01_2D00_130215.pdf


IX471AQ (Intexchip)具有3V~5V 的输入电压范围、客户需要将输入电压更改为6V 才能工作。

是否有 TI 解决方案可以在输入电压为6V 时替代?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、  

    感谢您的咨询。 DRV8601主要用于触觉应用。 对于 CCTV 应用、可以选择 DRV8846。 如需更详细的建议、请  使用器件型号 DRV8846而不是 DRV8601重新提交此问题、相关专家将跟进。