This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:电机在不同 PMODE 下工作

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445281/drv8874-motor-working-in-different-pmode

器件型号:DRV8874

工具与软件:

1.设置 pMODE =高电平、IN1 =高电平时、IN2 = PWM、因此它在正向和制动之间工作。

2.当设置 pMODE =低电平、PH =HIGH 时、EN = PWM、因此它也在正向和制动之间工作。

1和2正向 PWM 占空比相同。 但是、电机旋转速度会缩短2倍、如缺少制动器。 为什么?

根据我的理解、电机的工作效果应该几乎相同。  

我们希望使用 Pmode 低电平模式、但希望电机能够缓慢地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我的团队伙伴将审核问题并回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    如上所述、我认为只要控制序列相同、无论选择何种模式、电机都应该以相同的速度旋转。  

    使用了哪种电流斩波模式(逐周期或固定关断时间)、两种测试中的模式是否相同?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    电流斩波模式相同、IMODE 和 GND 之间连接了20k 电阻。 我认为工作电流比 Itrip 小得多。

    还有另一种工作模式(如下所示)

    设置 PMODE =高电平、IN2=低电平、IN1 = PWM、因此它在正向和滑行之间工作。

    2&3看起来非常相似、两者的旋转速度都比1快。 所以我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    控制模式之间的差异不应改变电机转速。 我会探测输入和输出、以查看进入器件的信号、同时观察输出行为。 如果可能、您是否可以在具有和不具有负载的情况下对输入和输出进行一些示波器拍摄。 只要输入器件的信号相同、输出行为就应该没有变化。  

    此致!

    David