This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821EVM:我可以将 GUI 用于具有4倍 DRV8821-23EVM-001的8倍电机吗

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448351/drv8821evm-can-i-use-the-gui-for-8x-motor-with-4x-of-the-drv8821-23evm-001

器件型号:DRV8821EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8821

工具与软件:

您好!

我想 在当前项目中使用 DRV8821、但需要对其进行评估。  使用演示板 DRV8821-23EVM-001、它具有2个独立的 电机控制输出。  并且 TI 允许使用 LabVIEW GUI。  如何配置 GUI 和设置以运行8倍电机。 我曾想到4个  DRV8821-23EVM、4个 USB 连接到笔记本电脑、然后8个步进电机。

任何想法都可以这样做。 还有其他想法吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您发送编修。  

    [报价 userid="435635" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448351/drv8821evm-can-i-use-the-gui-for-8x-motor-with-4x-of-the-drv8821-23evm-001通过使用演示板 DRV8821-23EVM-001、它有2个独立的 电机控制输出。  并且 TI 允许使用 LabVIEW GUI。  如何配置 GUI 和设置以运行8倍电机。 我当时想到的是4倍的  DRV8821-23EVM、4个 USB 连接到笔记本电脑、然后是8个步进电机。[/报价]

    一次只能运行一个 GUI 应用实例。 不支持多个 GUI。 您一次只能控制一个 GUI。  

    Unknown 说:
    否则还有其他想法吗?

    您必须通过 EVM 上的测试点、为想要使用外部微控制器的每个驱动器 IC 的 AB 和 CD 创建自己的控制信号、包括 STEP 和 DIR。 通过永久连接板载 MCU 的复位端、您可以禁用它来控制驱动器、请参阅下文。 对于每个 EVM、您仍需要插入 USB、因为 USB 为板载3.3V VDD 电源提供5V 5VCC。 请参阅  从 EVM 网页下载的 SLVC590.ZIP 硬件设计文件中的 EVM 原理图。 谢谢。

    此致、Murugavel