请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8846 主题中讨论的其他器件:DRV8832
工具与软件:
您好、TI 专家
客户正在应用程序(CCTV)中使用连接的 IX471AQ (Intrixchip)。
e2e.ti.com/.../8715.IX471AQ_5F00_DATASHEET_5F00_V01_2D00_130215.pdf
IX471AQ (Intexchip)具有3V~5V 的输入电压范围、客户需要将输入电压更改为6V 才能工作。
是否有 TI 解决方案可以在输入电压为6V 时替代?
请检查。 谢谢你。