工具与软件:
尊敬的专家、请就 偏置电压问题给我一些评论。 为了降低功耗、我将在系统处于待机模式时关闭 DRV8874的 VM 引脚电压。 此时、 DRV8874的 VREF 和 nFAULT 引脚上的偏置电压仍然存在。 现在是否会有副作用? 此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jason:
听起来在"待机模式"期间、器件被置于睡眠模式。 在这种情况下、nFAULT 引脚将保持高电平、因为该器件设计为仅在主动驱动电机时或发生过流或欠压等故障时指示故障情况。 在睡眠模式下、驱动器会关断大部分内部电路以实现超低静态电流消耗、并且不会主动监测故障、因此 nFAULT 引脚会保持高电平、指示无故障情况。
在睡眠模式下、可以将 VM 引脚与器件断开、因为驱动器会更大限度地减少这种状态下的功耗。 但是、在退出 SLEEP 模式之前请确保重新连接、以避免器件无法正确上电的任何潜在问题。
此致!
David