请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8833C 主题中讨论的其他器件: DRV8210、 DRV8832
工具与软件:
您好、先生、
我的客户正在寻找如下规格所示的镜头电机驱动器、您可以建议该解决方案吗? 谢谢!
缩放:190mA (典型值)、320mA (max)
ND:230mA (关闭)、230mA (打开)
SHT:220mA (Close)、200mA (open)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry:
DRV8833C 似乎非常适合该应用。 另一种选择是 DRV8832或 DRV8210、它也能满足所需的电压和电流范围。 这两款器件均具有 低静态电流、有助于延长电池寿命;具有过流和热关断等内置保护功能、有助于确保可靠、安全地运行。
DRV8832数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
DRV8210数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致!
David