This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:原理图审阅

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1444553/drv8718-q1-schematic-review

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

工具与软件:

你(们)好

不久前、您对 PCB 进行了原理图审阅: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306611/drv8718-q1-schematic-review

在回顾的 PowerPoint 第5张幻灯片中、建议(如果使用了低侧电流检测)将 SP 节点连接到 PGND。

由于4个半桥共享 PGNDx、并且其他半桥可能没有分流电阻器、我想知道这种实现是否会影响其他半桥的精度?

其他电桥的源极是否应该不连接到 PGNDx?

总的来说、我想知道 POB。 VDS 电压检测器是以 GND 还是以其各自的 PGNDx 为基准?

此致

Valerie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerie、

    感谢您发送编修。

    我们的器件专家将会仔细研究并向您提供反馈。 请提供几天的时间,因为在美国的假期。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerie、

    感谢您的提问。

    是的、PGND1用于 HB1-4、PGND2为 HB-5-8。 通常、连接应如下所示。 遗憾的是、VDS 上还考虑了低侧感应电阻。

    VDS 在 SHx 和 PGND1或2之间完成。  

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    谢谢你的答复,这是清楚的。

    我有一个关于 POB 的后续问题、特别是关于 DRV8714-Q1芯片。 这里我们有以 PGND1为基准的 HB1-2和以 PGND2为基准的 HB3-4。  POB 电路中的 VDS 电压检测器是以 GND 还是以其各自的 PGNDx 为基准?

    此致

    Valerie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerie、

    是的、您的理解是正确的。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    这两者中的哪一个是?

    '是 POB 电路中的 VDS 电压检测器、以 GND 为基准  或者 各自的 PGNDx 的引脚?"

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    将在内部进行检查并向您提供反馈。

    此致

    信也