This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:关于 DRV8305处的相电流计算

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447939/boostxl-drv8305evm-regarding-the-phase-current-calculation-at-drv8305

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8305

工具与软件:

您好!

我们将  BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack 用于电机控制应用、 其中集成了 DRV8305电机驱动器。  BOOSTXL-DRV8305EVM 上的半桥电路在每个桥臂的下侧具有一个分流电阻器。

我们想知道如何计算来自支路分流电流的相电流。

在 BOOSTXL-DRV8305EVM 中、似乎直接在分流电阻器上产生了压降、可用于直接计算相电流。 但还不清楚具体是如何发生的。

请,如果你能帮助我们理解逻辑,这将是巨大的帮助。

谢谢!

此致、

Pramod Jadhav