This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316A

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448490/mct8316a-mct8316a

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8315A

工具与软件:

您好!

简短背景:

直到处于管线中的新设计、我们使用直流有刷电机或具有霍尔效应的 BLDC。

在生产线中、我们通过直接驱动(通过 PCBA MCU 或带有钉子的测试点)在 PCBA 级别测试功率级驱动器- 在测试仪中通过功率电阻器打开和关闭半桥、"被动"、这意味着在非常低的频率下逐个进行测试。

新设计将 BLDC 无传感器与 TI MCT8316A 和 MCT8315A 配合使用、我们希望通过这种方法在 PCBA 生产线中测试 BLDC 无传感器驱动器包含功率级。

我的问题是:

1.我们可以通过 I2C 或其他 IC 的引脚"直接"驱动 MCT8316A 和 MCT8315A 的3个功率半桥吗? (我们可以将所有引脚扇出至指甲床的测试点)

2.在组装 PCBA 后、您是否可以建议使用其他方法来根据功率级主动测试 BLDC 驱动器?

BR

Shachar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    1.无法直接驱动功率 FET。

    2.所有发货单元均经过完整性测试、包括在 TI 生产时的功率 FET。 您希望进行此测试的任何具体原因是什么?

    谢谢。此致、

    Sachin S.