This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200T/LF14:产品状态信息

Guru**** 2393765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448071/lmd18200-lmd18200t-lf14-product-status-information

器件型号:LMD18200

工具与软件:

大家好、我是否可以知道 LMD18200T/LF14是用于新设计的推荐器件? 该部分是否计划在不久的将来停止?

谢谢
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的提问。

    我在内部进行检查。 我将在2011年12月之前回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

     LMD18200T 仍在生产、可以用于新设计。

    谢谢!

    Ibinu