This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:寄存器的簿和页位置

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448675/ulc1001-drv2911evm-book-and-page-locations-of-registers

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM

工具与软件:

您好!

我当前正在 尝试开发一个程序、以便通过 GUI 与 ULC1001-DRV2911EVM 进行通信和控制。

我遇到的问题是、在 GUI 中、所有寄存器都列出了它们的地址、但没有关于它们在哪个页面的写入信息。

是否有允许我查看该信息的文档或 GUI 设置?  

谢谢、此致、

Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我会在第二天提供您需要的信息。  

    此致!

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:  

    由于注册文件尚未公开发布、因此我将通过电子邮件向您发送。 将关闭票证。 免费重新打开它或提交另一个问题。  

    此致!

    海龙