工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
使用出色的 GUI 应用程序成功运行 BLDC 电机后、我渴望执行下一步、使用 Code Composer Studio 开发基本代码。 是否有任何指南或文档可提供相关帮助? 我遇到了一个较旧的帖子、其中提到几年前这些资源正在开发中。
此外、我可以访问您的两个 LaunchPad 板:F280025C 和 F280049C。 我可以使用其中的任何一种、因此、如果您需要特定于这些板的指导或资源、我将不胜感激。
非常感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
使用出色的 GUI 应用程序成功运行 BLDC 电机后、我渴望执行下一步、使用 Code Composer Studio 开发基本代码。 是否有任何指南或文档可提供相关帮助? 我遇到了一个较旧的帖子、其中提到几年前这些资源正在开发中。
此外、我可以访问您的两个 LaunchPad 板:F280025C 和 F280049C。 我可以使用其中的任何一种、因此、如果您需要特定于这些板的指导或资源、我将不胜感激。
非常感谢您的帮助!
Shahar、您好!
如果您尝试在 CCS 中开发自己的代码、查看 EVM 网页、我认为这是一个很好的起点、您应该能够找到我们用于 EVM 的固件:
另请查看此常见问题解答
[报价 userid="586637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448979/drv8316revm-guidance-on-developing-code-for-bldc-motor-with-code-composer-studio "]此外、我可以使用您的两块 LaunchPad 板:F280025C 和 F280049C。 我可以使用其中的任何一种、因此我非常感谢您提供特定于这些电路板的指导或资源。[/QUOT]我更喜欢使用 F280049C、因为这通常是我们用于当前和更新的 EVM 开发的、但对于 DRV8316EVM、F280025C launcchpad 也应该适用。
以下是用户指南:
如果您有 任何特定于这些 LaunchPad 的问题、我建议仅为 LaunchPad 创建另一个 E2E 主题、以便将其分配给 LaunchPad 专家。
如果您有关于 BLDC 驱动程序的任何其他问题、请随时回复此主题
此致、
Yara