This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343S-Q1 EVM 硬件文件(修订版 A)

Guru**** 2393755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445679/drv8343-q1-drv8343s-q1-evm-hardware-files-rev-a

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望这封邮件能让您满意。 您能帮助我们将 Altium 原理图和布局文件转换为 OrCAD 格式吗? 这将极大地支持我们的设计工作。

期待收到您的回复。

感谢您的帮助!

此致、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您在我们的论坛上进行联系!  

    我相信 Altium Designer 有一个 OrCAD 导入/导出工具、可以在所需的特定设计文件上安装和使用-请按照此处的说明进行操作: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/orcad-export?srsltid=AfmBOopbvKtsbIV4Lgk1dB0JxTj7e9ZoM9DNTZ5uKYBXSrdGw6StuF_g

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您快速回复我的问题。

    遗憾的是,我们的办公室没有 Altium Designer 软件许可证,这就是我们请求转换文件的原因。 如果转换不可行、您能否提供 PrjPCB 文件的 Altium ASCII 格式? 此格式可直接导入 OrCAD 17.2。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:   

    谢谢您的澄清! 我理解。  

    我会研究并努力在未来两天或更短时间内为您准备好 OrCAD 或 ASCII 格式。

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    请查看此处以 Orcad 格式附加的原理图设计文件! (.dns)

    e2e.ti.com/.../DRV8343_2D00_Q1EVM_5F00_Orcad.zip

    我希望这有助于加快您的设计周期、如果您还有任何其他问题或帮助需求、请联系我们!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的及时帮助。

    遗憾的是、在 OrCAD 17.4或 OrCAD 21.1软件版本中、无法打开共享原理图设计文件。 您能否通过在 OrCAD 中打开文件来确认这些文件是否已验证? 如果是、您能告诉我使用的版本吗?

    或者、如果您可以共享 Altium ASCII 格式(PrjPCB)的文件、我们将更轻松地将它们转换为当前 OrCAD 版本。

    我衷心感谢您的持续支持和帮助!

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您发送编修。 请让我看看我是否可以提供 ASCII 文件、而我要了解为什么这些以前的文件不能正常运行。  

    很高兴能提供支持、并期待在接下来的一天收到我的回复!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的持续支持和调查先前文件的问题。 感谢您努力提供 ASCII 文件。

    我期待很快收到您的回复。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob!  

    请期待我今天的后续答复。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    请查找此 zip 文件夹中随附的 ASCII 格式 DRV8343-Q1EVM 文件!  

    感谢您的耐心等待、并希望这种方法能比以前的方法更好地发挥作用。
    e2e.ti.com/.../DRV8343_2D00_Q1EVM-ASCII.zip

    如果您有任何其他问题、敬请告知!  

    此致、

    -约书亚