This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:Haptic Control Console GUI

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625, USB2ANY, DRV2624EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449258/drv2624-haptic-control-console-gui

器件型号:DRV2624
主题中讨论的其他器件: DRV2625USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI:

我请参阅 slaa950.pdf (DRV2624和 DRV2625快速入门指南)、并发现 TI 提供了一个 PC GUI 工具来控制 DRV2624 I2C、从而通过 USB2ANY 设置和转储寄存器

但以下链接不可用。 请共享此工具。

要下载触觉控制台、请执行以下操作: https://www.ti.com/tool/HAPTICS-CONSOLE

请参阅此用户指南。  USB2ANY 需要升级固件 "DRV-USBCOM-EVM_v1p4"。 请共享此固件。
要查看 Haptics Control Console 用户指南、请访问: https://www.ti.com/lit/ug/slou502a/slou502a.pdf

或者 TI 有适用于 DRV2624的更新工具?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    Haptic Control Console GUI 可从 您提供的链接下载。  https://www.ti.com/tool/HAPTICS-CONSOLE 
    您访问的页面不存在吗?  

    下载 GUI 后、可能必须更新 USB2ANY 上的固件才能连接到 EVM。 此过程和固件包含在 GUI 中。 但您提到了 DRV2624、因此我想指出、DRV2624EVM-CT 不需要 USB2ANY 即可连接到 GUI。 您只需要一根 USB 电缆。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    感谢您的提示回复、我可以在内部下载 GUI 工具和固件、非常感谢。

    Eric