This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SGD_STAT1寄存器

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448712/drv8718-q1-sgd_stat1-register

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

你(们)好

是否有描述如何读取和解释 SGD_STAT1寄存器中信息的过程?
目的是将此信息与 BRG_CTRLx 命令进行比较以确保安全。
对于我的电路板、无论要驱动的电机是什么、我始终会读取0x00。

提前感谢您的答复

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    感谢您的提问。 我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    SPG_STAT1 仅用于高级栅极驱动器功能。 不建议将其它用途用于安全目的。

    此致

    信也