This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:请建议用于有刷直流电机的驱动器器件

Guru**** 2393755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8215, DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447512/drv8214-please-suggest-driver-device-for-brushed-dc-motor

器件型号:DRV8214
主题中讨论的其他器件: DRV8215

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我需要一个用于直流有刷电机的小型低功耗电机驱动器。 我的电源为2.2V - 3.7V。电机上没有传感器(无光栅、无霍尔传感器)。

即使电机没有传感器、我也需要能够准确地控制电机的位置。

我需要具有一个独立于电池实际电压的受控电动势

我看到 DRV8214使用纹波计数器来确保准确知道位置。

这种波纹计数器的可靠性和准确性有多高? 是否有其他方法?它们的缺点和优点是什么?

是否有可能有这种受控的电机力?

除了 DRV8214之外、是否还有其他器件需要考虑?

如果能和一位在电机控制和 TI 最新驱动器器件方面经验丰富的 TI 工程师交谈、会非常有帮助。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    DRV8214正是您所需要的解决方案!

    在大多数情况下、纹波计数精度为100%或非常接近100%( 有关详细说明、请查看此应用手册)。 此驱动器是市场上首款具有集成纹波计数功能的驱动器、无需使用霍尔传感器、可实现无传感器速度和位置控制。 通过电流调节以及其他功能、可以间接实现电机电力或扭矩控制(请参阅 DRV8214数据表)。  

    除了 DRV8214、您还可以考虑仅配备速度调节特性(无位置控制)的 DRV8215。  

    让我们知道我们还能提供哪些帮助!

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Karan。 正是我想要听到的。 因此我没有错过任何内容。

    在哪里可以买到免费的 DRV8214EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、  

    您可以申请 TI 的样片计划: https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/inventory-product-availability/sample-request.html 

    此致!

    Jacob