This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:我们是否有更多合适的器件来替代 DRV8340-Q1

Guru**** 2393755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8340-Q1, DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1446952/drv8340-q1-do-we-have-more-suitable-devices-to-replace-drv8340-q1

器件型号:DRV8340-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8329-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有更合适、更实惠的器件来替代具有以下需求的 DRV8340-Q1? 谢谢。

  • 电机规格:120W、 输出电压低于9-16V (典型值13.5V)

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    感谢您的提问、我将在 EOD 星期五提供最新信息。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    目前、唯一的汽车器件将是 DRV8340-Q1来满足电源要求。 您能告诉我们客户、终端设备、 时间轴和销量吗? 是否需要汽车级?

    我可以让市场营销检查路线图、然后通过电子邮件进行跟进。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    DRV8329-Q1是否可以满足此要求?为什么?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是 Enpower、我需要询问项目信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    我已要求我的营销团队通过电子邮件对此进行跟进、看看从时间线和成本的角度来看、是否有任何东西可以发挥作用。 但请告诉我们、可提供更好选择的数量/时间轴是多少。  

    DRV8329-Q1与架构方面/特性略有不同。 这是否适合他们的应用?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay:

    项目信息:

    • MP 时间:07/25
    • 运行速率:100K/y

    他们仍在评估 DRV8329-Q1。 如果还有更合适的器件、请告知我

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    我刚刚从团队那里听到过;DRV8329-Q1是值得考虑的替代器件。  

    将项目信息传递给市场营销部门。

    谢谢!

    此致!

    Akshay