工具与软件:
你(们)好
有关 DRV8844的建议。
主要思路是在小电路出现错误(nFault =低电平)时触发自动复位、遗憾的是数据表中缺少以下信息:
-)用于重置 DRV8844中所有装置的最短重置时间
-) nRESET 低电平到 nFAULT 高电平的延迟时间
非常感谢您的帮助。
此致
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
有关 DRV8844的建议。
主要思路是在小电路出现错误(nFault =低电平)时触发自动复位、遗憾的是数据表中缺少以下信息:
-)用于重置 DRV8844中所有装置的最短重置时间
-) nRESET 低电平到 nFAULT 高电平的延迟时间
非常感谢您的帮助。
此致
Peter
感谢大卫,但这不能帮助我("约1ms"不能定义最短的时间)。
我现已确定 nReset 的最短时间: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661979/drv8844-drv8844-nreset-pulse-width = 10µs
因此"-)在 DRV8844"= 10µs 中复位所有单元的最短复位时间
以下问题仍然存在:"-)延迟时间 nRESET 低电平至 nFAULT 高电平"
此致
Peter
尊敬的 Peter:
我已经联系系统团队、看看我们是否有这些数据。 请耐心等待、我会在了解更多信息时与您联系。
这也是您可以在 DRV8844EVM 上测量的东西。
终端设备或应用是什么?
此致!
David
您好、David
我们在各种应用中使用 DRV8844、目前我们正在为客户开发定制电子产品、我们还不知道该如何使用。 在此应用中、如果发生错误、μ µC 的干预是不可能的、则必须由自己的电路自动复位元件。
我手头有 DRV8844EVM、因此测量不是问题、但使用这些测量、我无法确定任何元件散射、也无法看到元件的基本设计参数是什么。
我会等待你的答复。
祝你度过美好的一天!
此致
Peter