This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:保护栅极免受过大 Vgs 的影响

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1447816/drv8300-protecting-the-gates-from-excessive-vgs

器件型号:DRV8300

工具与软件:

您好!

我们将 DRV8300D 用于我们的一个项目。

该项目正在启动并已投入生产、但我们在电机方面遇到了问题。

SHx 和 GHx 之间以及接地端和 GLx 之间存在齐纳二极管。

接地与 GLx 之间的那些不是问题、但我碰巧 SHx 和 GHx 之间的那些可以成为双向传输、并在 GLx 开启且 GHx 关闭时从 SHx (本质上从电机相位)传导到 GHx。

这是个问题吗?

我应该删除它还是放置一个电视? 是否甚至需要使用它来保护 MOSFET 栅极? 我记得在 EVM 板上看到过它。

电机由16V 电源供电、但反电动势可以更高。

DRV8300D 由12V 稳压电源供电。

附件是相关电路的一部分。

谢谢!

tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:  

    感谢您联系我们。  

    当这些二极管开始导通时、您能否帮助测量 GHx-SHx 电压? 我的问题是、我们的 GHx-SHx 绝对最大规格大于-0.3V、如果该差分电压很大、我们可能会损坏输出。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我目前无法对其进行测量、我的所有系统都在现场、下一个批次计划在下个月进行。

    我想在早些时候理解这一点。

    这是 EVM 提供的建议。

    请参阅下面的链接和随附的文件。

    https://www.ti.com/tool/DRV8300DIPW-EVM#design-files

    e2e.ti.com/.../MD029A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    如果不需要、我可以将其删除。

    如果需要、并且不存在问题、我就离开这里。

    如果需要但可能会造成危险、我可以使用双向 TVS (如果可能)代替它。

    请提供建议。

    谢谢!

    tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:  

    感谢您的答复。   

    随附的齐纳二极管对于设计并非绝对必要、但作为瞬态钳位很有用、因此它们也包含在 EVM 中。  

    from.my 的理解和您刚才提到的行为、只要电压/电压差处于 IC 芯片数据表中定义的绝对最大值范围内、我就不会出现问题。   

    希望这些信息有所帮助。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用双向 TVS 二极管替代它们是否是好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:   

    不、我认为这对您的情况没有帮助、您可以按照所示保留设计。  

    此致、  

    -约书亚