This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:SP 和 SN 的 RC 设计

Guru**** 2393995 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1, DRV8703-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448010/drv8714-q1-rc-design-of-the-sp-and-sn

器件型号:DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1DRV8718-Q1、DRV8906-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能说明一下 SP 和 SN 的 RC 设计是否可以接受吗? 谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、我们的专家将在下周初向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    请参阅下面的分流放大器方框图。 集成 Rin 位于输入放大器的增益路径中。 任何外部串联电阻都会影响增益的值、如果它们不完全相等则会影响 CMRR 性能。 我们不建议为 SPx 和 SNx 使用外部串联电阻。

    如果客户希望不使用串联电阻、可以在分流电阻器上使用电容器。 RC 的用途是什么?  客户原理图片段中显示的10 Ω 和15nF 的时间常数非常小、约为0.15us。 mΩ 电流采样电阻值极低、只有大约1 Ω(客户未显示此值)、时间常数小的情况无论如何可能用处不大。 谢谢你。    

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的评论!

    以下是 DRV8703-Q1和 DRV8718-Q1的完整原理图。

    1.您能帮我审阅吗?

    2. SDO 引脚连接到 MCU 的 SPI0_SIN、具有一个5V 外部上拉电阻;除 DRV8718-Q1之外、客户的 SPI 还连接到 DRV8703-Q1的两个 SDOS、以及 DRV8906-Q1中的一个 SDO。 该设计是否对 SPI 的驱动有影响?  

    谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我假设 FET 栅极按照这些器件的数据表中所述直接连接。

    DRV8703-Q1: nWDFLT 引脚是一个开漏输出、需要一个上拉电阻器。 它是输出信号。 此引脚上的网表标记为"RESET"、并不确定如何处理引脚。 请澄清。  

    [报价 userid="458432" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448010/drv8714-q1-rc-design-of-the-sp-and-sn/5560707 #5560707"] MCU 的 SPI0_SIN 具有外部5V 上拉电阻

    DRV8703-Q1的 SDO 是开漏、需要一个上拉电阻器。 该电阻器必须支持 SPI 工作频率。 用于5V 的上拉电阻值是多少-根据 DRV8718-Q1原理图、这是1k 正确值? 这是这三个器件中唯一一个需要在其 SDO 上拉的器件。 我假设 MCU 使用5V 逻辑电平。 其他一切看起来正常。

    DRV8718-Q1:由于所有三个器件 SDO 都是并联的、因此必须确保每个器件的 nSCS 都遵循正确的时序、并且不会同时启用两个器件。 DVDD 引脚在原理图中既有1uF、又有0.1uF。 请仅使用数据表中建议的1uF。 从技术角度而言、该器件的 SDO 不需要上拉电阻器、仅 DRV8703-Q1需要上拉电阻器。 我们建议将其靠近 DRV8703-Q1的 SDO 引脚放置。 我假设 FET 电路中使用了直列式电流感应电阻器-未显示。

    此致、Murugavel