This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8845:如何使用 DRV8845作为 A3988、A5988或 MS3988的直接替代产品?

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845, DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450360/faq-drv8845-how-can-i-use-drv8845-as-a-drop-in-replacement-for-a3988-a5988-or-ms3988

器件型号:DRV8845
主题中讨论的其他器件: DRV8849

工具与软件:

DRV8845 与 Allegro A3988、A5988、A5989和 Relmon MS3988和 MS3989完全引脚对引脚兼容并且软件兼容。  这意味着您可以直接使用 DRV8845替换这些器件、而无需对系统进行任何占用空间或软件更改。   

您可以评估和比较 TI 评估板 DRV8845EVM 上的这两款器件。   

应用团队已经表明、可以在我们的 EVM 上评估这些器件:  

除了 A3988的所有特性之外、TI DRV8845还具有智能调优功能、可提高系统效率和热性能:

以下是 DRV8845的一些其他优势:

此外、还有一种类似的器件 DRV8849、它具有高达1/256微步进的集成分度器。  该器件还集成了电流检测功能和 IPROPI 输出、无需使用笨重的外部检测电阻器。