This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:最小占空比时间

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451425/drv8262-minimum-duty-cycle-time

器件型号:DRV8262

工具与软件:

您好!

我们在线性电机驱动器设计中使用了 DRV8262DDVR。  我们采用25KHz 的 PWM 频率、我正在寻找  通过 INx 输入请求的最短导通时间(占空比)持续时间。  我注意到 INx 到 OUTx 的延迟为600nS。  表的代码片段。

  

这是否意味着 PWM 导通时间不能小于600ns?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    我注意到 INx 到 OUTx 的延迟是600nS。  以下数据表中的代码片段。
    这是否意味着我的 PWM 开启持续时间不能低于600ns?

    您可能会注意到、该器件的 OUTx 高传播延迟和低传播延迟是对称的。 因此、在变为高电平期间损失的延迟时间将在变为低电平时恢复、这意味着对占空比没有可察觉的影响。 但是、最小可用 PWM 占空比将受到输出上升和下降时间的限制。 在本例中、它为~ 110 + 110ns = 220ns。 短于220ns 的 PWM 输入可能不会出现在输出端、或者可能是低振幅三角波。  

    除此之外、输出死区时间将 影响有效占空比、并在较小程度上影响 电机控制应用中 PWM 信号的感知频率、也称为"死区时间失真"。 死区时间对 PWM 频率越高、影响就越大。  DRV8262支持高达200kHz 的输入 PWM 频率或一个5 μs 周期 。 300ns 将是 5 μs 的6% 。  

      

    此致、Murugavel