This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:启动不可靠

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1442123/mcf8316c-q1-unreliable-startup

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

你(们)好

 MCF8316C 遇到启动问题。 我使用的是 Maxon 449464电机。

此应用使用 PWM (5kHz)来控制速度、我正在运行的测试包括3秒的运行(占空比从0%跃升至16%)以及2秒的关闭(占空比从15%跃升至0%)、这些测试无限期重复。

尽管该算法已经斜升至闭环控制、但有时、驱动器不会随机启动电机:

下面显示了负载电机和空载电机的 MPET 结果、当前使用空载值来运行测试。 是否应改用加载的值?

还附加了配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    我会在下周初回复。感谢大家分享这些详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri、我想知道您是否有任何更新要分享? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    我将在明天之前提供更新。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这方面是否有进展? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    我上周很不好,明天我会回复你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    我查看了电机数据表(Maxon 449464)、因为根据该电机最大速度为15000rpm 和7个极对、这将是1750Hz 电频率。

    您能确认分享的 JSON 是否适用于电机吗?

    您已选择启动为慢速第一个周期、启动速度为2%、即14Hz 作为第一个周期、希望电机惯性能够支持该速度。

    您还设置了非常高的闭环加速2000Hz/s、如果速度 Kp、Ki 增益不足、则可能无法实现此高加速度。

    关于启动、如果需要快速启动、则可以尝试 IPD、或先对齐/双对齐、直到获得有关旋转电机的控制权。

    仅供参考:

    MCF8316C 可以使用最大1500Hz ,对于此 MCF8329A 可以使用,它可以驱动高达1800Hz ,还可以支持高于5A 的电流,因为 MCF8329A 使用外部 MOSFET。

    请确认电机和启动时间要求?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 该应用要求最大6000rpm、实际上该频率为700Hz、但现在您提到了它、当运行 MPET 时、您需要使用最大应用还是最大电机?

    闭环加速度确实很高、但应用的斜坡速率较低。

    同时、我制定出了一种看起来更可靠的配置。

    MCF8316C 在项目中已经烘烤得太深、无法查看其他东西、除了 MCF8329也被考虑过、但对于该应用而言评级过高。

    现在出现了散热问题。 是否有一些功能可以降低 IC 功率耗散? 我唯一设法找到的是连续空间矢量 PWM 调制方案、禁用它可以改善冷却、但我不能接受增加的噪声。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    关于 MPET 问题:无需配置最大速度、我们需要考虑一些方面、例如当 MPET 测量 KE 时、它需要足够的速度才能正确测量 BEMF。  电机生成的 BEMF 还针对所施加的电压指示电机转速范围能力。

    更多详细信息

    1. PWM 调制:您已经尝试了不连续的 SVM

    2.将开关频率降至15KHz

    您能否使用万用表进行 R、L 测量、以根据数据表重新检查这些值是否正确?

    数据表表明 R 为0.5欧姆相间电阻器、而 JSON 文件为0.375欧姆、R、L 误差可能会影响传感器效率。

    您是否在 EVM 上进行测试? 您看到的温度是多少、相电流是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我曾尝试过 非连续 SVM、但它的噪声更大、这是不可接受的、我还尝试降低开关频率、但这对功耗的影响可以忽略不计。 我不愿意更改 R 和 L、因为这些似乎会影响可靠性、我现在已经达到了我比较满意的配置。 我正在定制设计的 PCB 上进行测试、硅的额定温度为150摄氏度、但我们的安全级别要低得多、我已经达成了一个折衷解决方案来解决散热问题。

    最后、我已经注意到速度准确度不太理想。 我使用内部时钟、在要求100%占空比时、RPM 最高可达6040。 这与使用内部时钟运行它有关吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAIYU:

    您能帮助我了解有关定制 PCB 的更多信息以及配置是什么吗?

    对于6000 ROM、RPM (6040)为接近0.7%、这在我们指定的2.5%规格范围内。

    您还可以通过禁用速度环路进行测试、仅在扭矩模式下运行、并尝试将扭矩命令设置为接近速度的值。

    测量散热和性能。

    显示相电流波形,这是为了检查正弦有多好?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.