This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143-Q1:散热焊盘连接

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451384/drv8143-q1-thermal-pad-connection

器件型号:DRV8143-Q1

工具与软件:

你(们)好

我将在我的设计中使用 DRV8143HQDGQRQ1。

在数据表中、我没有找到任何有关 VSSOP-28封装的"散热焊盘"的信息。

它可以安全地连接到 GND 吗? 或者、建议是什么?

谢谢!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    [quote userid="514181" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451384/drv8143-q1-thermal-pad-connection 能否安全地连接到 GND? 或者建议是什么?

    是的、PCB 的顶层通常是 GND 平面、散热焊盘可以电气连接到 GND、没有问题。 这将是建议的方法。 可以从 EVM 网页 https://www.ti.com/lit/zip/slvc844下载 EVM Altium 布局文件。 EVM 中的散热焊盘连接到 GND 平面。 谢谢你。

    此致、Murugavel