工具与软件:
您好!
我将 DRV8452用于电源由互锁机制控制的系统:
- 触发互锁时、电源断开。
- 释放联锁后将重新连接电源。
您能否说明以下几点:
问题1。 VM (电机电源)和 VCC (逻辑电源)是否有特定的电源时序要求?
问题2: 断开电源时、VM 引脚上是否存在电压瞬态或反向电流风险? 如果是、您建议使用哪些保护元件?
问题3。 是否还有其他 PCB 设计注意事项(例如去耦电容器、布局技巧)可确保在此设置中稳定运行?
谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将 DRV8452用于电源由互锁机制控制的系统:
您能否说明以下几点:
问题1。 VM (电机电源)和 VCC (逻辑电源)是否有特定的电源时序要求?
问题2: 断开电源时、VM 引脚上是否存在电压瞬态或反向电流风险? 如果是、您建议使用哪些保护元件?
问题3。 是否还有其他 PCB 设计注意事项(例如去耦电容器、布局技巧)可确保在此设置中稳定运行?
谢谢!
Conor
尊敬的 Conor:
感谢您的提问。
Unknown 说:Q1. VM (电机功率)和 VCC (逻辑电源)是否有特定的电源时序要求?[/QUOT]VM 和 VCC 电源轨没有特定的电源时序要求。
Q2. 断开电源时、VM 引脚上是否存在电压瞬态或反向电流风险? 如果是、您建议使用哪些保护元件?所有一般设计注意事项也适用于此场景:从系统级方法而非器件级方法。 在所有 情况下、都必须符合器件的绝对最大规格。 负载特性是一个因素。 例如、当 BDC 电机由 DRV8452主动驱动、并且在电机以设定速度旋转时断开电源、它将继续旋转、直到机械摩擦停止电机、因为输出 FET 将为 Hi-Z。 体二极管会将电机生成的 BEMF 传导回 VM 和 GND。 这样可以在短时间内为器件供电、直到 VM < VM UVLO 电压。 这种情况通常不违反绝对最大规格。 无论如何、都必须对其进行评估和确保。
[quote userid="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1451392/drv8452-power-sequencing-and-design-questions Q3. 在该设置中、是否还有其他 PCB 设计注意事项(例如去耦电容器、布局技巧)可确保稳定运行?[/quote]数据表中建议的所有标准 TI 建议的 PCB 设计注意事项适用。
此致、Murugavel