This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316A

Guru**** 2619825 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450949/mct8316a-mct8316a

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

您好!

我们刚刚得到了电路板的第二个布局、其中有3个板载 MCT8316A IC

第1个板仅用于评估、第2轮是第1个运行布局候选项

在第1个到第2个电路板之间、MCT8316A 原理图的电路略有改动

主要:

1.移除外部降压选项外围元件并相应地更改 FB_BK 原理图

2.移除 MCU 的 SPEED/DIR 接线(需要注意的是、在第一块电路板中通过 I2C MUX 成功驱动所有3个电机)

3.引脚28 (Speed/WAKE)将全部3个  MCT8316A 连接  到一个 MCU 引脚。  

4. DIR 引脚悬空(但我们将其连接到了 GND、不起作用)  

DRVOFF 引脚悬空(但我们将其连接到 GND、不起作用)  

在新的电路板上、没有任何 I2C 通信、我们甚至无法观察到来自 MCT8316的 ACK

电机尝试/短接开始旋转和停止、反之亦然

故障指示已激活

DACOUT2/SOX (引脚36) 3V 输出

您能提供建议吗

BR   

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Armon、

    感谢您的提问、请给我们留出一天的时间来观看。

    此致、

    Sachin S.