This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关时基故障估算器的问题

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450630/drv8718-q1-question-about-fit-estimator

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 DRV8718SQRVJRQ1的时基故障估算有疑问。

我在下面使用了 TI.com 中的一个工具;

https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

FIT 的结果是0.1。 但该值非常低。

通常、其他供应商的器件的值约为30~40、即使是无源器件的值也约为0.5~1。

价值是否可靠? 请检查它。

我还希望您根据 IEC62380或 SN29500或其他标准查看 DRV8718SQRVJRQ1的安全功能文档。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的提问。 您使用的时基故障估计器不是为了安全。 此时基故障编号不同于安全时基故障。

    DRV8706-Q1具有安全文档、它显示了 FIT。

    DRV8706-Q1功能安全、配合率、故障模式占比和引脚 FMA

    网络上未提供 DRV8718-Q1安全文档。 DRV8706-Q1 x 4个可用于通过4个 H 桥驱动4个 BDC 电机。

    如果您有 TI 销售联系人、可以询问 DRV8718-Q1到 TI 销售联系人。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的支持。

    即使封装类型不同、时基故障值是否相同?

    2.能否查看 DRV8718-Q1功能安全文档的时间表?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chasse:

    感谢您的提问。 如果您想询问 DRV8718-Q1的安全相关问题、请咨询您的 TI 销售联系人。

    此致

    信也