请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 工具与软件:
你(们)好
我对 DRV8244-Q1的 SPICE 模型有疑问。
我当前正在 LTspice 上运行"DRV8244HDGQQQ1_TRANS"来检查 DRV8244-Q1的运行情况。
下图显示了模型和波形、但我有几个问题。
1) 1)为 IC 提供的电压为12V、但输出在5V 范围内。 数据表指出输出范围为-0.9V 至 VVM+0.9V。 我的用法有什么问题吗?
2)当我根据数据表将 nSLEEP 设置为高电平状态时、仿真没有进展。 随附的 PDF 是否意味着 nSLEEP 函数未实现?
Suzuki。