This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:新电机校准后 DRV8462EVM 出现 GUI 问题

Guru**** 2619825 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1448462/drv8462evm-drv8462evm-issue-with-gui-after-calibrating-new-motor

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

工具与软件:

尊敬的 TI CS 团队:

尝试重新校准新电机后、我遇到了 GUI 停止正常工作的问题。 具体来说、当我尝试更改 GUI 上的标志时、它们会恢复。

我已附上驱动器上的指示灯的当前状态和图像供您参考。 这两者都值得注意 MCU_STATUS Gui_status 指示灯闪烁。

请您协助解决此问题。

谢谢!


此致、
Shahar Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    感谢您的提问。

    我的团队伙伴将对此进行调查、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    当 GUI 处于此状态时、您能否检查 GUI 的寄存器映射页面、并查看 GUI 是否仍然可以读取和写入 DRV8462?

    您能告诉我在 GUI 进入状态之前发生了什么情况是不允许更改设置吗?

    此致、

    约书亚